This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI 许可证问题

Guru**** 2917560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1548538/re-pspice-for-ti-pspice-for-ti-license-issue



尊敬的 JC:

我尝试了,它仍然不工作。 在我卸载它并想要重新安装它后,我甚至无法安装它,因为以下问题。  

这有什么问题?

我期待着你的答复。

谢谢你

家气  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    这看起来不同。 请重新启动计算机并重试。 如果失败、请 创建如下所示的调试日志:

    • 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为 C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt 等格式。
    • 运行 PSpice for TI(如果已安装)或安装程序(如果未安装)、等待显示错误消息、然后检查是否  创建了文件 C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt。
    • 共享文件 LicLog.txt
    • 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 (否则,LicLog.txt 将持续增长)。

    谢谢、
    Jc.