This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI 未打开

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547221/pspice-for-ti-pspice-for-ti-not-opening

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

您好:

当我尝试打开 PSpice for TI 时收到以下消息

到目前为止、我无法解决此问题、甚至无法重新安装并尝试访问我的 Cadence 配置文件以查看是否存在任何问题。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题、我的同事也是如此。 我们都刚刚尝试重新安装 PSpice for TI、但仍然收到相同的误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们收到的信息略有不同、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了同样的问题、

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我也是。 我也有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仍有问题、请创建一个调试文件并与我们共享:

    • 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为 您具有写入权限的 C:\Cadence\PSpiceTI\LicLog.txt 之类的内容。
    • 运行 PSpice for TI(如果已安装)或安装程序(如果未安装)、等待显示错误消息、然后检查是否  创建了文件 C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt。
    • 共享文件 LicLog.txt
    • 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 (否则,LicLog.txt 将持续增长)。

    谢谢、

    Jc.