This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:无法启动 PSpice for TI (ORCOMMN-12005)

Guru**** 2927610 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547020/pspice-for-ti-unable-to-launch-pspice-for-ti-orcommn-12005

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

您好、

我之前的许可证在 2025年7月29日 上过期、尽管通过我的 TI 账户获得了新许可证并执行了完整的重新安装、但我在尝试启动 PSpice for TI 时仍然收到以下错误:
“Error (ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI。 未在上找到有效的许可证 许可证服务器。“

此外、即使在申请新许可证并完成重新安装后、我仍然收到过期的许可证文件(即将过期的 2025年7月29日)。
根据日志文件、已成功下载许可证文件并显示 VblSucess 状态、但验证始终失败并显示为–10。
问题似乎是服务器端而不是客户端、因为许可证服务器可能无法识别我的系统配置的更新许可证。

您能否验证并更新我的帐户的许可证服务器配置以确保正确的许可证验证?

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何帮助吗?  2 周前下载的软件、它在 2025年7月29日 上过期、且与您的消息相同。  我的许可证文件有到期日期,这似乎是与您的到期日期相当巧合.  我想知道 TI 与 Cadence 合作使用 pspice 的交易是否在 2025年7月29日 上过期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天我遇到了同样的问题、2 周前我下载了 SW、昨天上午 PSpice 正在工作、但下午我收到了相同的消息

    “Error (ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI。 未在上找到有效的许可证 许可证服务器。“

    我卸载软件、要求新的许可证并下载软件、重新安装并重新启动计算机、但问题仍未解决。

    如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我几天前在 windows 10 平台上遇到了同样的问题。 在我的情况下、似乎是由于我用于登录计算机的用户名与文件夹 C:\Users\(username) 中的用户名不匹配、因此无法访问许可证文件。

    我设法解决了这个问题

    1.卸载了在旧用户名下安装的 PSpice for TI、并手动删除所有相关文件夹:C:\cadence、C:\cds_SPB_home 和 C:\Users\old-username\AppData\Roaming\cadence。 我不能肯定这些行动是有必要的、但我想彻底清理。

    2.创建一个新的本地用户(通过在“运行“对话框中执行“netplwiz"命令“命令)命令)。  通过这种方式、Windows 会生成一个 文件夹 C:\Users\(username)、其中 (username) 与新创建的用户名相同。

    3.下载并安装了一个全新的 PSPICE for TI 软件包。

    就是这样。

    如果无法创建新用户、则重命名您的用户名以匹配 C:\Users\(username) 可能会执行此操作。 我自己也没试过。 在执行此操作时、请确保文件夹  C:\Users\(username)属于要重命名的用户名。  

    希望这有所帮助。

    谢谢、

    Thanusit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天反复尝试启动 PSpice for TI 后、现在它已正确启动并运行。

    许可证问题似乎已经解决。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天的 PSpice 没有做任何事情,我认为他们解决了许可证的问题Slight smile