This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:Pspice for ti

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547741/pspice-for-ti-pspice-for-ti

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

我的安装工作完美 2 周前,但现在我遇到了:

错误 (ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI。 未在上找到有效的许可证 许可证服务器。 更新许可证服务器配置以包含 OrCAD PSpice TI 许可证。

接下来要做什么 — 不会丢失我以前的工作!

appdata 中有一个许可证文件:

license.txt:

#
#此电子邮件已由 自动发送
#进程。 请 勿回复此电子邮件。
##
#  
##########################################################################
#   COSITE 信息
##########################################################################
#
#请注意: 您的许可证文件可能包含 COSITE 产品,具体视情况而定
#您的权限。 此许可证将允许某些数字工具访问
# support.cadence.com 内容(通过 CadenceHelp ),无需登录。
#这是一个零成本许可证,只要是主工具就会激活
#许可证处于活动状态。 有关更多信息、请访问
# support.cadence.com/.../ArticleAttachmentPortal
#如有任何其他问题,请使用中的反馈选项
# https://support.cadence.com 网站和来自产品团队的人将得到
返回上一页
#
##########################################################################
#   条款和条件
##########################################################################
#
#这些条款以及您的 Cadence 许可协议应适用于您  
#产品的使用。  “踏频许可协议“是指踏频
#适用产品的合同,包括 Cadence 条款和条件,  
#即 (i) 由您签署或 (II) 根据您接受  
#这些节奏的条款和条件。
#如果这些产品是根据付费许可证提供的,那么
#本电子邮件中的条款以及 Cadence 许可协议应
您对本网站的使用
#如果这些产品是免费提供使用,没有适用的  
# Cadence 许可协议,然后本电子邮件中的条款和条件,
#以及在中找到的条款和条件
# www.cadence.com/.../templicense 是唯一的和
#使用这些产品的独家协议。
#
#使用许可文件和其中包括的任何产品
#您(一)重申您接受 Cadence 许可协议和  
#(II) 确认您采购订单中的任何条款和条件、  
#您的网站/门户和其他文档不适用。  
#
#在下载或使用之前,请仔细阅读本电子邮件
#产品。 您必须防止未经授权的产品
#复制、出版、使用或分发。  如果有任何产品或
#其中一部分复制到或在连接到的计算机上使用
#网络,您必须确保产品不被使用或复制
#无牌人士。
#
#以帮助确保您仅使用的授权副本
#产品,Cadence 可能会利用监控技术来获取和
#传输未经授权的修改的非专有数据
#产品。  除非收集或传输此类数据、否则不会收集或传输此类数据
未经授权对产品进行修改或未经授权托管
#怀疑有许可证服务器或产品。
#通过下载产品,您确认您拥有授权
#代表您的雇主行事。  请下载或使用
您特此同意使用此类技术和产品
#由 Cadence 传输此类非专有数据。
#
#如果这些产品已获得 Cadence 批准用于
#安全的云服务平台,指定设备的定义
#是指经批准的安全云服务平台,该平台应是
#包括至少同样严格的任何和所有安全措施
#作为被许可人自己用来存储自己的安全措施
#机密或专有信息,但在任何情况下都应包括
#所有合理的安全措施足以确保合规
#与条款。
#
如您不同意相关变更,必须停止使用“服务“
立即删除此 通信,您不得使用
#许可证文件或其中包含的任何产品
#

#
##########################################################################
#   Cadence 客户支持
##########################################################################
#
#如果您对此许可证文件有任何疑问,请联系
# Cadence 客户支持。 下提供了支持信息
# support.cadence.com/.../CadenceSupportScreen
#
#您可以使用您的 Cadence Online Support 帐户访问
# Cadence 电子软件下载 (ESD) 服务器通过转到
# http://downloads.cadence.com 的 软件版本可用于
#为全球客户下载。
#  

#此许可证文件已为 HOSTID 68ecc5308cb1 9829a687cb52 68ecc5308cb2 6aecc5308cb1 68ecc5308cb5 生成
#
#
##########################################################################
#      客户详细信息                        
##########################################################################
#      客户名称:TI_PSPICE
#       服务器 名称:Lenovo-L570
#    服务器 位置:Dk
#         主机 ID:68ecc5308cb1 9829a687cb52 68ecc5308cb2 6aecc5308cb1 68ecc5308cb5
#       联系人姓名:Morten Hammer
#        联系人 ID:mhammer@mail.dk
#           日期:2017 年 7 月 31 日星期四 01:36:44 PDT 2025
# LIC.File generated by:Morten Hammer
#         注释:
#
##########################################################################
   #说明
##########################################################################
#  1.请  将 “Cadence_Server"替换“替换 为  您计算机的主机名
#   在  “服务器 Cadence_Server <hostid> 5280“行。
#  2.请将相对路径(例如./cdslmd )替换   为绝对路径
#   在守护程序行中。
#  3. Cadence 现在为每台服务器提供了一个完整的许可证文件,因此可以进行合并
#   除演示外,具有 vendor_string 值的许可证文件不再可用
#   允许。  如果您认为这一点、请联系您的现场管理员
#   此文件中缺少产品许可证。
#  4.一些 电子邮件实用程序(通常在 PC 或 Macintosh 系统上)可能
#   修改通过电子邮件发送的许可证文件的文本,  如 Word
#   或换行或 分割成 多个部分 时
#   接收或转发此文件。  生成的密钥将不可读
#   通过软件安全。为了避免这种情况,这些更改必须被撤销
#   或禁用电子邮件实用程序选项。
##
##没有任何产品可以生成许可证。

Morten Hammer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、许多用户都面临着这个问题—我看到过几篇关于许可证问题的论坛文章。 遗憾的是、我们无法做到这一点。 由 TI 和 Cadence 来解决该问题。 现在已经是几天了... 尽管 TI 没有正式回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    此许可证文件不包含任何许可证。  

    请再次尝试运行 PSpice for TI。 服务已恢复。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、PSpice/Capture 再次运行。 然而,我的设置必须恢复,因为它已经被某种故障“炒“。 例如、我的最新仿真文件不再正确!

    此致

    Morten Hammer
    (自 Orcad 版本 2 以来、我在我的职业生涯中使用了 Cadence 产品 — 我将自己导入到丹麦。 作为一名独立顾问,我现在付不起 Cadence 软件包,我很高兴 PSpice for TI 现在存在:-)  )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的更新。

    现在一切都可以正常工作、但必须重新安装整个 PSpice、一切都很好!