This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:错误 (ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547194/pspice-for-ti-error-orcommn-12005-unable-to-launch-orcad-pspice-ti

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

Δ Σ TI后、打开软件显示:(ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI 在安装PSPICE。 在 5280@localhost 许可证服务器上未找到有效的许可证。 将许可证服务器配置更新为包含 OrCAD PSpice TI 许可证。
已经以管理员模式打开安装、环境变量也有。μ s
还望帮忙解答、谢谢!μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重启您的 PC 并重试 、然后创建一个调试文件、如果您仍有问题、请与我们共享:

    • 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为 您具有写入权限的 C:\Cadence\PSpiceTI\LicLog.txt 之类的内容。
    • 运行 PSpice for TI(如果已安装)或安装程序(如果未安装)、等待显示错误消息、然后检查是否  创建了文件 C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt。
    • 共享文件 LicLog.txt
    • 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 (否则,LicLog.txt 将持续增长)。

    谢谢、

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、朱锦昌

    感谢您的支持。 今天早上我打开了这个软件、发现它运行正常、但我没有做任何其他事情。  

    Nico