This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050063:TIDA-050063

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1544375/tida-050063-tida-050063

器件型号:TIDA-050063


工具/软件:

您好:

我正在尝试创建一个与此参考设计高 电压固态继电器有源预充电参考设计(修订版 A)类似的高电压固态继电器有源预充电电路。 对于仿真、我想重新创建该文档中的原理图、因此我需要解决一些问题、但遇到了一些错误。 当我尝试运行仿真时,我得到了以下错误:如果有人可以帮助我,这将是非常感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我回答了另一个问题,所以我就结束了这个话题。