This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050063:TIDA-050063

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1545569/tida-050063-tida-050063

器件型号:TIDA-050063


工具/软件:

您好:

我想知道 高电压固态继电器有源预充电参考设计(修订版 A)中是否有 PSpice 电路的文件。 我已经尝试重新创建该电路、但遇到了一些错误、试图对其进行仿真、但没有得到解答。 如果我可以将 TT 用作参考、TT 会很好。 电路如附图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    很抱歉晚才回复。 请查看此主题、了解预充电 PSpice 文件:

    e2e.ti.com/.../tida-050063-ltspice-tida-050063-does-not-run-correctly

    检查我的最后一个答复,你现在可以保留  nom_pspti.lib  然后再仿真。

    不确定您是否已了解、但我们有一款新器件 TPSI31P1-Q1、该器件将比较器、栅极驱动器和隔离式电源集成到单个器件中。 此部分提供 Excel 计算器工具、可输出图形以用作仿真器、否则我们也提供 PSpice 模型。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师