This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:打开 PSpice-for-TI 时出错

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547894/pspice-for-ti-error-opening-pspice-for-ti

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

您好、

直到 1 周前、我才能够正常使用我在计算机上使用的 PSpice-for-TI 软件、但两天内、我收到附件图片中的错误、无法打开、我删除并安装了两次、我的问题未解决、我尝试从不同的互联网连接打开它、我的问题未再次解决、我正在等待您在该主题上的帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请重试此操作吗? 服务已恢复。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们再次收到相同的误差。


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题。 此外,如果我尝试再次下载它希望得到一个新的许可证,这不起作用。 链路断开。 ti.com/licreg/docs/pspiceRegUser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 创建如下所示的调试日志:

     

    • 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为 C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt 等格式。
    • 运行 PSpice for TI(如果已安装)或安装程序(如果未安装)、等待显示错误消息、然后检查是否  创建了文件 C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt。
    • 共享文件 LicLog.txt
    • 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 (否则,LicLog.txt 将持续增长)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建变量是什么意思? 您能告诉我如何操作吗? 有任何视频或教程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 环境变量: Windows 环境变量 — 搜索