This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22087:反激式变压器的设计文件和绕组参数(器件型号:750317258)

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1543557/pmp22087-design-files-and-winding-parameters-for-flyback-transformer-part-number-750317258

部件号:PMP22087


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户对使用感兴趣 750317258.  变压器作为原理图设计 PMP22087 的参考。

任何人都可以帮忙分享与此变压器相关的以下详细信息或文档吗?

  1. 数据表

  2. 绕组参数 (转弯,线规,绝缘等)

  3. 磁芯尺寸和类型

  4. 变压器设计文件 (如果可用,如.pdf、.brd、.sch 或布局图)

此致、