This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010247:底部 BQ76952 不与 I2C 通信。

Guru**** 2920030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO, TIDA-010247, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1548989/tida-010247-bottom-bq76952-does-not-talk-with-i2c

器件型号:TIDA-010247
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ76952、 EV2400

工具/软件:

您好、

我正在处理 TIDA-010247。 我正在尝试在 J3 上连接 EV2400。 当我将 S2 切换到关闭状态、因此断开 I2C 与 U10(顶部 BQ76952) 的连接时、我的 U11(底部 BQ76952) 不会在 BQstudio 上与我通信。

但是、如果我导通 S2 、从 U10(顶部 BQ76952)连接 I2C 、U10 就会正常与我通信。 我检查了 C71 的 REG18、看到 1.8V。 ALERT 引脚为 0V 保险丝引脚为 0V。 PCB 和 MCU 是新组装的

使用 bq769x2_TIDA010247 进行编程。

有人能给出任何线索吗? U11 似乎被锁定。 我应该寻找什么?

谢谢您、

Weetit