This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57112C-Q1:错误:Webench 导出到 TINA-TI 失败

Guru**** 2922440 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1548602/tps57112c-q1-error-webench-export-to-tina-ti-fails

器件型号:TPS57112C-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS57112-Q1TINA-TI、TPS57114-Q1

工具/软件:

我有 TPS57114-Q1/TPS57112-Q1 的 WEBench 设计、并已在 WEBench 工具中成功运行。 但在尝试从 WEBench 导出到 TINA-TI 时、我始终收到“Export Failed“消息。

是否有办法解决此问题、以便将这些设计导出到 TINA-TI?

我尝试了几种使用同一稳压器的不同设计、但导出失败与所有设计类似。

我已成功将其他基于不同稳压器的设计从 WEBench 导出到 TINA-TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SH:

    感谢您的文章,我们能够复制的问题, 它看起来是一个通用的问题,在所有的设备. 解决问题后、我们会尽快回复您。 我们正在优先考虑这一问题。

    此致

    Shaheen