This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C45:DCM 反激式的开环增益值计算

Guru**** 2955430 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC38C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1549288/ucc38c45-open-loop-gain-value-calculation-for-dcm-flyback

部件号:UCC38C45
主题中讨论的其他器件:TL431、

工具/软件:

我使用 UCC38C45 设计 DCM 反激式转换器。 您可能会注意到、DCM 反激式的开环 TF 中有一个极点和一个零点(无 TL431 和光耦合器)。 我需要将控制到输出 tf 的开环增益的分析公式、以便可以调整 闭环中 TL431 和光耦合器的增益。  
我能够使用 UCC38C45 数据表或应用手册计算开环极点和零点、但找不到 DCM 反激式转换器的开环增益。
如有任何帮助、我们将不胜感激。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中提供了以下信息。

    您还可以使用以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snva555/snva555.pdf?ts = 1754339421041&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    希望这有所帮助。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到的 DCM 的 Gplant 项是专门使用的、因为特定的 IC 不是 TI 的、而是 DCM 的分母中的 50*10^3 项。 这是否准确? 或者 UCC38C45 IC 的增益公式是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是正确的,我找到的文章在网上,我已经删除它. 您可以参考应用手册和为 CCM 给出的公式、并为 DCM 进行转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 TI 的 UCC38C45 IC 页面上看到过、它提供了一个“未加密的 PSpice 模型“、此模型是否适用于 LTspice? 请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、未加密的 PSpice 模型通常应该在 LTSpice 中工作。 LTspice 设计为兼容标准 SPICE 模型,包括为 PSpice 编写的模型。  但是、由于语法差异或模型使用 LTspice 不提供的特定 PSpice 功能、可能需要进行一些调整。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会查看一下、并告诉您详细信息。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助!