This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI 未打开

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1548539/pspice-for-ti-pspice-for-ti-is-not-opening

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

我想打开 PSPICE for TI、鼠标指针显示了一些正在运行的过程、这个过程消失了、没有任何反应。  一周前、我试过 PSPICE、运行良好。

我不知道这个问题。 但我注意到、Cadence Capture Lite 版本存在相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误消息是什么?

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有错误消息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了这个错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    您是否仍有同样的问题? 这是一个与许可证有关的问题、几天前出现了一些问题、从那以后就已经解决了。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我卸载了该程序并  重新安装它。 我在第二次试验中得到了同样的错误。 我将再次更新、完成安装后、我将更新您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需卸载/重新安装。 请创建用于故障排除的调试文件:

    • 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为 您具有写入权限的 C:\Cadence\PSpiceTI\LicLog.txt 之类的内容。
    • 运行 PSpice for TI(如果已安装)或安装程序(如果未安装)、等待显示错误消息、然后检查是否  创建了文件 C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt。
    • 共享文件 LicLog.txt
    • 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 (否则,LicLog.txt 将持续增长)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:JC、  

    感谢您的支持、  

    似乎该方案在第三次审判中起作用、没有出现任何问题。 是否要我继续进行故障排除过程??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    除非遇到问题、否则无需创建调试文件。

    谢谢、
    Jc.