This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41134:PMP41134

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1539053/pmp41134-pmp41134

器件型号:PMP41134


工具/软件:

你好

请您是否有任何 谐振网络设计的设计过程或流程图来帮助我正确设计谐振电路和变压器匝数比的参数? 然后、我会在仿真设计中验证这些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也发现这些~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请参阅附件、幻灯片中有介绍设计流程的纸质链接

    e2e.ti.com/.../PMP41134-promotional-slides.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我还有一些其他问题。  品质因数 Q 的最佳参数是什么?  我是指效率、 ZVS 范围、RMS 电流值 等。  您建议在初始近似中选择什么品质因数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我还有一些其他问题。  品质因数 Q 的最佳值是多少? 还可以考虑效率、 ZVS 范围、RMS 电流值、调节 等。  您建议在初始近似中选择什么品质因数?  这将是 BESS 的电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Q 的选择基于您的设计规格(输入/输出电压、功率级别、频率...)。    要减小开关频率范围、需要使用较高的 Q 值。 但是、高  Q 会导致谐振电容器上产生高电压应力。