This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010025:用于半控逆变器控制的 TIDA-010025 和 C2000

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010025, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1549305/tida-010025-tida-010025-and-c2000-for-semikron-inverter-control

器件型号:TIDA-010025
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

我是 UT Austin 电力学中心的实习生。 我们目前正在努力将我们的微电网升级到“即插即用“模式下运行,以便在电网跟踪和成形模式、VFD 驱动、功率放大和电机驱动模式下运行。 我们的计划是升级使用与 LabVIEW 配套的 National Instrument 控制器控制的半自动控制器。 我们在研究 C2000 微控制器、特别是用于三相逆变器控制的 TIDA-010025、希望 确认我们的 SKIIP 4 Semikron 和 TIDA-010025 之间的兼容性。 根据我的理解、 TIDA-010025 只是一个参考设计、但如果我们开始构建自己的配置、那么事前是否有办法保证兼容性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    感谢您就该问题与我们联系。

    正确的是、TIDA-010025 只是一个参考设计。  设计指南的第 3.1.3 章“控制器接口“ 说明了 LAUNCHXL-F28379D LaunchPad 的接口、 表 3 至表 6 列出了使用的所有信号。 所有数字/逻辑信号均为 3.3V 电平、ADC 输入的模拟反馈信号均在 0V 至 3V 范围内。 第 2.3 章详细介绍了这些信号的相关电路。

    我们不熟悉   SKii 4 Semikron 控制器。  您可以列出并检查 相关信号的规格和 要求 、以进行兼容性检查。

    如果您在流程中遇到任何问题、请告知我们。

    此致、

    Jerome Shan