This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010025:无法下载设计文件

Guru**** 2922640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1548960/tida-010025-design-files-can-not-be-downloaded

器件型号:TIDA-010025


工具/软件:

似乎无法下载 PCB 文件和 Altium Designer 文件、当我点击链接时、会显示错误 404。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的景航:

    似乎我们的网站目前遇到了一些错误。 请等待一段时间以更正。

    此致、

    Jerome Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的景航:

    似乎 Web 问题已经解决、现在可以下载文件。

    如果您在这方面仍有任何问题、请告知我们。

    此致、

    Jerome Shan