This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:main.syscfg 中的 SFRA 启动按钮会导致隐式错误消息

Guru**** 2996520 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1550322/tida-010054-sfra-start-button-from-main-syscfg-causes-cryptic-error-message

器件型号:TIDA-010054
主题: SFRA 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在使用 CCS V20.2.0.12_1.5.0 处理 TIDA-010054 参考板、并使用 GUI “main.syscfg" 来“来配置实验和特定 tresholds 等;

通常、配置按预期工作、我能够生成代码并在电路板上运行实验;

它卡在 lab2 中、当尝试按下“run SFRA“ 按钮时;SFRA 工具不会启动、而是出现错误消息……

   

我没有办法解决它, 也许有人可以给我一个提示..

此致  

Martin