This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30446:中心点平衡和反馈的原理

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1550231/pmp30446-principle-for-center-point-balancing-and-feedback

部件号:PMP30446


工具/软件:

大家好、

我将使用与中类似的拓扑来设计双向降压/升压转换器  PMP30446 参考设计  —具有共享中心点的双降压配置。 与 PMP30446 不同、我使用   的是以 CRM 模式运行且具有完全隔离式电压和电流反馈的 F280039C-Q1 控制器。 最终应用将由 800V 电池供电、 在 1.5A (900W) 下提供 600V 电压。

我有几个问题:


1、中心点电压平衡的原理、您能解释电感器如何实现电压平衡吗?

请提供计算过程和电感器绕组方案。 我相信两个线圈绕制在不同的方向。


2、在实现电压反馈和电流反馈时应该注意什么?

请简要说明 PMP30446 设计中电流环路和电压环路的补偿。


3、如果需要签署保密协议(保密协议)、我该如何继续?

感谢你的帮助。

 此致!

Hsulei