This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00890:无法下载 CAD 文件

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1550729/tida-00890-unable-to-download-the-cad-file

器件型号:TIDA-00890


工具/软件:

您好团队。  

我无法访问或下载 DFP 的原理图或 CAD 文件。

您可以共享这些文件的 pdf 副本吗?

(+) TIDA-00890:原理图信息 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    附件是原理图的 PDF 和 BRD 文件。  

    此致、
    Je2e.ti.com/.../tidrk59.pdfe2e.ti.com/.../7343.TIDA_2D00_00890_5F00_reva1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我审查了文件 tidrk59.pdf,它只包含两个页面—第一个是方框图,第二个是重要的通知。 遗憾的是、本文档中不包含实际原理图。

    您能否检查并分享包含原理图的正确文件?

    感谢您分享 Gerber。  

    可以共享板级配置文件、最好提供参考。  

    此致

    Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00890_5F00_reva1.brd


    我目前无法找到原理图。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    我找到了原理图文件、
    TIDA-00890:原理图信息

    请使用该 E2E 帖子查找原理图文件。  

    此致、
    j