This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22419:原理图文件

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: UCG28826, PMP22419, UCC28740, UCC28056, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1548682/pmp22419-schematic-file

部件号:PMP22419
Thread 中讨论的其他器件: UCC28740、UCG28826、 UCC28056BQ24600

工具/软件:

尊敬的团队:

我从事锂离子电池充电器的工作。 以下是规格。

输入电压 — 90 至 265Vac

VOUT - 18V 直流

POUT - 100W

CELL - 4s

在前端(反激式)、我选择了 UCC28740DR。

我指的是锂离子充电器应用的 PMP22419 原理图。

如果您有适合上述应用的更好器件、请提出建议。

请分享链接、下载原理图文件。

谢谢、

尼尔维克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nirvik、

    充电器是否需要具有 PFC? 考虑到您的规格、您选择的 DC/DC 部分是一个不错的选择。

    对于 AC/DC、您可以使用以下 UCC28740 或 UCG28826 之一。

    如果您需要 PFC、一个不错的选择就是 UCC28056

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的答复。

    我将继续使用 UCC28740(无 PFC)和 BQ24600。 如果你有第二个想法,请点这里。

    我需要 BQ24600 设计文件(原理图)以缩短设计时间。

    谢谢、

    尼尔维克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    如果您可以共享设计文件、将会很有帮助。

    谢谢。