This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:关于可调节输出电压版本 (11.2.2.1)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1549520/tlv61220-about-adjustable-output-voltage-version-11-2-2-1

器件型号:TLV61220


工具/软件:

我们使用 TLV61220 获得电源电压 (3.3V)。

 根据数据表、我们计算了电压并获得了 3.53V。

然后、我们仅将电感器从“VLF4012AT-4R7M"更“更改为“VLS3012HBX-4R7M",“,</s>、

但我们观察到 Vout 增加了。 ※电感器值为 4.7µH。

尽管公式 (1) 与电感器无关、但您能否考虑 Vout 增加的任何原因?  

或者等效 (1) 是否包含错误?

“VLF4012AT-4R7M"和“和“VLS3012HBX-4R7M"均“均由 TDK 公司制造。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoji、

    电感器电流饱和,请使用电流容量高于 1A 的电感器。 您能帮助通过示波器测试电感器电流和 Vout、SW 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nini。

    我会检查它们、让您知道一次。

    根据数据表、电感器的最大额定值约为 2.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoji、

    这取决于 TLV61220 的最大电流。无论如何、2.5A 足够了。