This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2575:LM2575IN 引脚镀层

Guru**** 2870080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547441/lm2575-lm2575in-leads-finish

零件号:LM2575


工具/软件:

您好、

我对导联的镀层有疑问、我们正在检测导联是否具有某种化学物质。

此器件是否正常?

我们直接从 TI 收到了这些器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    我会在内部联系我们的团队、一旦收到他们的回复、我就会回复您。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    谢谢、请尽快告诉我们。

    Erik Fomperosa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    我要求团队提供最新信息。 我会让你知道,一旦我听到回来.

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    您的团队是否有任何反馈意见?

    我只想确认此条件是否正常。

    谢谢你

    Erik Fomperosa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    我得到确认、铅镀层为 NiPdAu。

    在其他情况下、我们不知道任何其他化学品涂层。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josua、

    因此、由于镀层 NiPdAu、引脚看起来像黑暗?

    谢谢你。

    Erik Fomperosa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    我们可以注意到、引线具有 NiPdAu 表面处理。  

    TI 不会 在这些引脚上添加超过注释的任何其他化学镀层。  如果这是您正在检测的化学品、则这是正常现象。  除了这种镀层、这些其他化学品不是来自 TI。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.