This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:输入的 365R 和 10nF 电容串联

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1549322/tida-01022-the-365r-and-10nf-capacitance-of-the-input-is-in-series

器件型号:TIDA-01022


工具/软件:

您好的团队、

这是代表客户发布的。

为什么 TIDA-01022 开发板输入 10nF 系列 365R 和反相输入 10nF 系列 365R、然后是一个并联的 10nF 和 50R 串联网络  

此致

Lydia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有关于此问题的任何更新?