This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:未找到服务器以获取许可证 PSpice for TI 错误 (ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547287/pspice-for-ti-server-not-found-for-licence-pspice-for-ti-error-orcommn-12005-unable-to-launch-orcad-pspice-ti

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

您好:

我们最近在使用 PSpice for TI 时遇到了一些问题。 一切都是标称的,直到今天,现在我们有这个错误 poppin 启动:

我们的情况:

-我们始终在 PSpice for TI 旁边安装了来自 Cadence 的 Pspice、我们使用它作为备份

- Pspice 从 Cadence 查找服务器上的许可证在这里发布的图像模糊

- PSpice for TI 未安装、再次要求 TI 授权使用 PSpice for TI、收到了安装程序和访问密钥的链接、重新安装到最新版本、同时对受影响的计算机享有管理权限、重新启动了几次、打开时也会显示相同的错误。

感谢您的帮助、

克劳迪奥 C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也面临同样的问题。 即使我重新启动计算机、卸载并重新安装、问题仍然始终存在。

    感谢您的帮助。

    此致、
    Yi-Tsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了相同的 问题、然后卸载了 PSPICE 工具、现在出现了达到并发器件数上限的错误!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也面临同样的问题。 我 重新启动计算机、卸载并重新安装;问题仍然始终存在。

    请尽快提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Win10 pro 上相同、但许可证服务器出现错误消息  拒绝在上周在 PC 上运行。

    在这一周的大部分时间里、我一直对此感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    值得庆幸的是、我今天成功安装了 TI PSPICE、但是我仍然遇到了相同的捕获误差!这个问题有没有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试运行 PSpice for TI、但我的 license.txt 文件已正确更新。 如果您仍有问题、请检查到期日期。

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大师:

    对于许可证问题、我在不同的 PC/笔记本电脑上下载并安装了几次 PSpice for TI 尝试(运气不好)。

    我刚看到朱锦昌的帖子,但 我 达到了访问密钥的上限。

    请帮我解决问题、

    中海市  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题。
    “在上找不到有效的许可证服务器 许可证服务器。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仍有许可证问题、请 创建一个调试文件并与我们共享:

    • 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为 您具有写入权限的 C:\Cadence\PSpiceTI\LicLog.txt 之类的内容。
    • 运行 PSpice for TI(如果已安装)或安装程序(如果未安装)、等待显示错误消息、然后检查是否  创建了文件 C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt。
    • 共享文件 LicLog.txt
    • 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 (否则,LicLog.txt 将持续增长)。

    谢谢、

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经向您发送了一封含有我的 LicLog.txt 的私人邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在重新安装之前、我卸载了 TI PSpice 并删除了位于“C:\Users\XXXXXX\AppData\Roaming\cadence\vbl“中包含许可证的文件夹、从而使其能够再次正常工作。 我不确定这是否是推荐的方法、但现在似乎有效 Fingers crossed
    我已通过私人消息向您发送了我的日志文件、以防以后出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claudio:

    您的错误消息显示一个真实的许可证服务器、而不是' “。 这表明您的系统有一些偏离完整版本的过程。 请使用 Windows 任务管理器进行检查。 全部关闭后、PSpice for TI 应该会正常运行。 请参阅红色框中的流程:

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过下载最新版本的 PSpice for TI 并安装该软件来解决问题。 我在 2020 版本中使用了较旧的安装程序、因为我想避免申请新的下载和密钥时出现延时时间。