This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:在 800V 系统中使用 TIDA-010232、并在充电器开始注入电流时出现错误

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1550999/tida-010232-using-tida-010232-in-800v-system-and-getting-error-when-charger-start-injecting-current

器件型号:TIDA-010232


工具/软件:

您好、
我们将 TIDA-010232 设计用于 800V 电池包、但当电池充电器开始为电池充电时、计算出的 Riso+和 Riso-开始下降、直到设置隔离故障标志。
1 — 充电器处于激活状态时,可以使用该设计吗?
2-充电电流增加时、隔离电阻会下降的原因是什么?(在大约 5A 下发生)