This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:安装新的 PSPICE for TI 后、“系统模块“下不安装 VCO 建模应用程序。

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1550332/pspice-for-ti-vco-modeling-application-is-not-installed-under-system-modules-after-a-new-pspice-for-ti-install

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

您好:

安装新的 PSPICE for TI 后、“系统模块“下不会安装 VCO 建模应用程序。 我可以从哪里下载该应用程序、如何安装它? 我需要制作一个 VCO Spice 模型。

请提供建议。

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如何在以前的版本中调用它?

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JC:

    使用 Windows SP8 64 位版本 23.1.2024 5001 版。

    运行软件后、

    打开一个新工程。

    放置/PSpice 元件/建模应用。

    打开系统模块。

    根据我在 TI 视频中看到的内容、我应该能够选择 VCO、但没有 VCO。

    从哪里可以找到 VCO 应用? 请提供建议。

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    PSpice for TI 和 SPB 中的建模应用是不同的。 PSpice for TI 似乎不支持 VCO。 哪一个视频显示它?

    Jc.