This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:已达到限制

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1550931/pspice-for-ti-limits-reached

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

嘿、大家好、我有两个系统  

一个是 macOS(使用交叉)  

其中一个是 win11 64 盒(此盒上有 2 个用户)

由于实例数量的原因、系统不允许安装

我共有 3 个用户   

请删除所有未使用的实例  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    完成此操作后、我们将通知您。

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这是完成的。

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JC  

    交叉不能 将您的 PSPICE 代码处理到瓶子中  (挂起安装)

    PSPICE 和交叉产品之间似乎存在不兼容问题

    可能有一些设置正在进行瓶子设置(不确定)  

    TINA 和 LTSPICE 在交叉频率上运行  

    似乎 PSPICE 不配合。  

    也许我错过了一些东西  

    Thomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看来关键的事情已经解决了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是否使用交叉运行安装程序?

    谢谢、
    Jc.