This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:LM5148 在空载时变得很热...

Guru**** 2943700 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1551591/lm5148-lm5148-became-hot-while-no-load

器件型号:LM5148


工具/软件:

尊敬的团队:

LM5148 和 ext 如果未连接负载、MOS 将在大约 45°C 时变热。

选中后、当 Vin=25V 时、LM5148 的 12V 输出将变得很热。

电流约为 55mA、从电源读取。

这是正常还是不正常?

如果没有、我可以检查此问题的哪些内容?

谢谢。

 e2e.ti.com/.../LM5148-PCB.pdf  e2e.ti.com/.../sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    纹波电流幅度是否很高、从而导致高磁芯损耗? 这通常是导致高 NL 输入电流的主要原因。 此外、还应考虑使用较低电容 (Qg、Qrr、Qoss) FET。 40V FET 具有比 60V 更好的品质因数。

    --

    Tim