This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010935:OBC 充电器的可行性检查

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010935

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1552367/tida-010935-feasibility-check-for-obc-charger

器件型号:TIDA-010935


工具/软件:

您好团队  

您好!

我的 AA 客户对 TIDA-010935 感兴趣、他们希望将此解决方案用于 OBC EV 充电器项目  

您能帮助我了解适合 400V 充电器通过 400V 直流线路与 BMS 通信的解决方案吗  

  1. 确认此解决方案是否与 400V 直流电力线上的电力线通信兼容? 我们将用它来实现 400V 交流/直流充电器与 BMS 之间的通信。
  2. 我们在系统中使用 STM32 微控制器、因此我们需要指导如何将 PLC 集成到 MCU 中?
  3. 载波频率选择、隔离变压器选择或设计频率选择指南?

我们正在等待您的建议  

谢谢你

此致  

Umesh Aghadate  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队  

    PLC 解决方案必须符合以下标准。

    IEC 15118‑2、用于网络/应用协议
    IEC 15118‑3、用于物理/数据链路层

    此致  

    Umesh Aghadate