This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010960:TIDA-010960.syscfg 文件

Guru**** 2838270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1552264/tida-010960-tida-010960-syscfg-file

器件型号:TIDA-010960


工具/软件:

您好、

您能否帮助提供 设计指南中提到的 TIDA-010960.syscfg 文件?

谢谢、

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我离线与您交谈。

    谢谢

    Joe