This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41042:PMP41042

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1549843/pmp41042-pmp41042

器件型号:PMP41042


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

   我是否可以询问 PMP41042 的软启动是否仅使用相移控制? PMP41042 的整个控制策略是否:当功率从初级流向次级时、是否采用频率变化+同步整流控制;以及从次级到初级的相移控制? 最好能提供控制图来说明控制逻辑。 我 真的希望收到你的指导!

   此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    相移功能应用于轻负载条件下和软启动阶段。 是否根据负载条件进入相移模式(轻负载将进入相移)。 当负载较重时、 无论正向或反向操作如何、它都将进行频率变化同步整流控制。  我随附了此设计的促销幻灯片、并对控制逻辑进行了说明。

    e2e.ti.com/.../PMP41042-_2D00_-firmware-strategy.pptx