This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23501:扩展功率范围?

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1552365/pmp23501-extended-power-range

部件号:PMP23501


工具/软件:

标题是“汽车类、24V 至 60V 输入、两端口 USB 电力输送每个参考设计最大 60W “、但在 PCB 上写了 SPR 和 EPR、电流为 5A。最大功率是否受热量限制? 48V、5A、240W 功率输出是否需要风扇? 每个通道 I 该功率还是两个端口的总和为 240W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias 您好、这个特定设计是专为支持 60W 功率而创建并经过测试。 但是、我们在 PCB 上添加了挂钩来支持 SPR 和 EPR(是的,需要组装一些额外的组件以及风扇或冷却);但是、我们目前正在优化 EPR 解决方案。 如果您需要、我们可以离线向您发送我们今天拥有的内容、但在继续进行 EPR 测试时、可能会对其进行更改。