This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020033:LM5123

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1551689/tida-020033-lm5123

器件型号:TIDA-020033


工具/软件:

您好的团队、

  我的规格是针对 20A 升压转换器的设计、我选择了 LM5123 升压控制器、您能介绍一下该设计的参考设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

             您可以加载 LM5123 的设计注意事项、并通过 在 WEBench 设计器上进行负载瞬态仿真进行检查、并使用 PSpice for TI 进行直流扫描分析。

    此致、  

    n Kumaravel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TIDA-020033 文件未下载、请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumaravela:

      TIDA-020033 请分享该设计

    此致、

    Pradeep