This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146RGYR

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1552353/lm5146-lm5146rgyr

器件型号:LM5146


工具/软件:

大家好、我想将 LM5146 导出到 TINA、但在点击“export design“后显示“Export failed“
“导出
 LM5146RGYR ‑ 36V-75V 至 12.00V @ 8A“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我不确定 LM5146 是否有 TINA 模型。 尝试使用 PSPICE for TI。

    此致、

    Tim