This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:CLLLC 变压器 (181923)

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1552644/tida-010933-clllc-transformer-181923

器件型号:TIDA-010933


工具/软件:

您好、

我对 CLLLC 变压器 T1 的电压增益感到困惑。  变压器 doc 中的匝数比为 4:11

C2-1 可以将电压增益翻倍、所以 75V 可以达到 400V。

但我发现没有电容器、像 C2-1、C2-2 这样的电容器可以使 实际原理图中的电压增益加倍。

所以、我想知道最后的计划是如何将 75V 升压 到 400V。

谢谢