This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:SIMPLIS 仿真下的 POP 和交流分析问题

Guru**** 2928430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1551159/tps548b22-problems-on-pop-and-ac-analysis-under-simplis-simulation

器件型号:TPS548B22


工具/软件:

您好、

在 SIMPLIS 下仿真 TPS548B22 时遇到了问题。 当我想对闭环特性进行仿真时、砰砰声分析总是失败。 请帮助我完成仿真 model.e2e.ti.com/.../TPS548B22_5F00_TRANS_5F00_Steady_5F00_State.sxsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaihang Zhou  

    您需要首先运行瞬态分析、这将为仿真建立直流工作点。

    运行瞬态分析后、可以运行 POP 和 AC Analysis。

    很遗憾、Simplis 没有按该顺序执行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我已经检查了仿真顺序、即瞬态分析后的交流分析、但仍然会出现误差。 我怀疑其中的仿真参数不足。 您能不能帮助我检查仿真模型。 如果您能提供帮助、我将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaihang Zhou  

    我做了一些调整以使其收敛。  我正在进行调整、以了解要使其正常工作所需的最低更改数量。

    e2e.ti.com/.../TPS548B22_5F00_TRANS_5F00_Steady_5F00_State_5F00_adjusted.sxsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我在 AC 分析中取得了成功、您能告诉我您在哪里调整了仿真模型 、以防止我将来遇到同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaihang Zhou  

    我必须进行调整才能运行“AC Analysis“:

    1) 更新 POP 触发元件以使用 2.5V 的阈值电压和“2 分频“选项

    2) 更新 5μs 最大周期的 POP 分析设置(由于 POP 触发器上的 2 分频、因此需要超过 2 个开关周期)

    3) 在“高级 POP 设置“中、将收敛阈值从 1p 增加到 500N、然后检查“使用以前瞬态分析的快照“  

    将允许您在原理图上运行 POP 和交流分析。

    e2e.ti.com/.../TPS548B22_5F00_TRANS_5F00_Steady_5F00_State_5F00_w_5F00_POP.sxsch

    在研究原理图时、我注意到输出电压实际上没有设置为 5V、而是设置为 4.836V

    Vref = 1.2V、Rtop = 10kΩ、Rbot = 3.3kΩ  

    1.2V ×(1 + 10kΩ/ 3.3kΩ)= 4.83636V

    如果将底部电阻器值更改为 3.16kΩ(标准 E48 值)、则可以获得接近 5V 的输出电压。

    如果您需要保持采用 E24 电阻值、请将 R15 更改为 2.0kΩ、并将 R23 从 165kΩ 更改为 75kΩ、以将基准电压从 1.2V 更改为 1.0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的热情帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助。  我将关闭此主题。  如果您有任何其他问题、请作为新问题提出。