This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:由于使用相同访问代码连接的器件过多、因此无法安装 PSpice

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1551496/pspice-for-ti-cannot-install-pspice-due-to-too-many-device-connected-with-the-same-access-code

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

您好、

我正在尝试安装 PSpice for TI、但收到的消息是太多器件尝试使用同一访问密钥进行连接。

您能否帮助删除使用我的访问密钥的现有设备、以便将其安装在新设备上?

谢谢你。

Rgds

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    完成此操作后、我们将通知您。

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    此操作已完成。 请重新安装。

    Jc.