This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23287:当 24V 开启输出但无 VIN 时提供反向电流保护

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23287, TPS23730, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1553561/pmp23287-reverse-current-protection-when-24v-is-on-output-but-no-vin

器件型号:PMP23287
主题中讨论的其他器件: TPS23730LM5156

工具/软件:

对于 PMP23287、使用 TPS23730 内部的有源钳位正向控制器、此电路是否存在输出端存在 24V 电压但通过 APD 输入禁用 TPS23730 的任何问题?

客户应为辅助输入提供单独的电源转换器级、但需要在 PoE 路径和该辅助路径之间保持隔离。

PMP23287 使用自驱动同步整流来提供 24V @ 2.5A。

在 TPS23730 不进行切换但输出端存在 24V 电压的情况下、这是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brandon、您是说、既然 APD 为高电平、输出端为 24V、那么 poe 输入端的互操作性是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下图。

    如果 AUX(辅助电源)输入端提供电源、它将使 TPS23730 上的 APD 置为有效以关闭、并通过内部导通 MOSFET 断开 TPS23730。  但是、ACF 变压器初级侧的 MOSFET 仍然存在、同步整流器 MOSFET(自驱动)可能会提供 24V 电压。

    这会导致问题吗?
    LM5156 SEPIC 级是否会看到由 TPS23720 的 ACF 部分引起的“负载“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、我已经邀请我们与产品线进行了交谈。 谢谢!