This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:TPS63000 环路稳定性、反馈分压器中的电流阱。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1553197/tps63000-tps63000-loop-stability-current-sink-in-feedback-divider

器件型号:TPS63000


工具/软件:

我的设计使用 TPS63000 生成 1.2V 至 5.5V 的可调电压输出。  

为了实现电压输出可调节、为 FB 引脚馈电的分压器的下电阻器连接到电流阱。  由于电流阱、输出和反馈之间的电阻为 16.2k。
这在几年中表现良好、但最近几批电路板出现不稳定情况、调节器的输出会定期振荡。

第一步、我想验证标称设计的相位裕度、但无法使用 Webench 生成波特图、是我没有看到该选项还是不适用于 TPS63000?

一方面要注意、使用电流吸收器可能会减小稳压器反馈环路的增益裕度、对补偿有何建议?

标称电感值为 3.3uH、降至 2.2uH 有助于提高稳定性。

同样、输出是一对 22uF 电容器、提高了其额定电压(从而增大降额值)、同时增大标称值也有助于提高稳定性。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael、

    我刚刚没有看到此选项或者它是否不适用于 TPS63000?

    我认为是这样。

    与“多年运转良好“的电路相比、当前电路中是否有任何 BOM 变化? 尤其是在电感器和 Cout 中。

    顺便说一下、减小电感会将右半零点推远、并且增加有效输出电容(例如,在保持相同额定电容的同时增加额定电压)可以降低交叉频率。 这两种方法都是增加相位裕度和提高稳定性的常用方法。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    电感器保持不变、将电容器替换为具有匹配特性的电容器、一个问题是 ESR、与当前组装的电容器相比、它可能要高一些。   

    我怀疑取代分压器下电阻的电流阱也会与稳压器的环路增益混杂;不过这一直是一个恒定的。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建了一个使用非常大的电感器和极小输出电容  的极端情况、假设它至少会在 Webench 中生成一个稳定性警告、如以下视频所示:www.youtube.com/.../BpVN0zD85d4  我在设计中也看不到任何有关相位裕度的选项。  什么是我的缺失?   

    本回复中提到的设计链接:
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael、

    ESR 越高、ESR 引起的零点越小。 因此、可以增加交叉频率并减小相位裕度。

    我认为略微增大有效输出电容可以使环路再次稳定、正如您已经提到的。

    对于 webench 仿真、是否可以检测到不稳定性风险在很大程度上取决于模型。 我想这个模型没有这个函数。

    嗯、您可以尝试负载或线路瞬态通过时域中是否存在振铃来估算相位裕度。

    此致

    Lei。