This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:申请 PSpice 模型

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1554164/lm5171-q1-ask-for-pspice-model

器件型号:LM5171-Q1
主题: LM5171 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 BU 团队:

客户正在评估 LM5171-Q1、您能给我们发送 LM5171-Q1 的 PSpice 模型、谢谢。

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我们没有 LM5171 的 PSpice 模型、该器件只有 Simplis 模型。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    感谢您的快速响应、能否向我发送  LM5171 的 Simplis 模型。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    将通过邮件与您联系。 请帮助提供账户名称和 NDA 编号、谢谢。