This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201-DGS-EVM:与 EVM 的外部电源连接相关的问题

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201, TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1555013/tpld1201-dgs-evm-problem-regarding-external-supply-connection-to-evm

器件型号:TPLD1201-DGS-EVM
主题中讨论的其他器件:TPLD1201TPLD1202

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前尝试通过 EVM 板从外部为 TPLD1201 提供 5V 电压、因为这代表了我要在中实现 PLD 所需的逻辑电压。 我将电源设置设置为 5V 和 50mA 电流限制、当我通过 EXT_VCC 连接(我已将跳线放置在 EXT_VCC 和 VCC 之间)为 EVM 供电时、50mA 的最大电流立即达到、然后电压限制在 0.8V。 电路板是静止的、没有其他东西连接到它、因此我的问题是、它为什么会消耗那么多电流、而它基本上应该几乎不消耗电流?

因此、我无法使用外部电源对电路板进行编程、因为在这么做时遇到错误表明器件读取存在错误/问题、我假设这是由于产生的低电压仅为 0.8V、这不足以为芯片供电而发生的。  执行此操作时、电源开关处于关闭位置、并且在配置中、电源已设置为“目标板“。 我 还尝试使用 3.3V 外部供电、然后对芯片进行编程、然后在对芯片进行编程后将电源斜升至 5V、但电流消耗过大也会出现同样的问题、我无法对其进行编程。

我还必须提到、我使用 TPLD1202 EVM 板执行这些操作没有问题、能够成功为 TPLD1202 提供 5V 电压、但使用 TPLD1201 似乎存在问题、可能是什么原因导致该问题?

感谢您的支持。 此致、

Cezar Dascalu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cezar:

    您能否在没有外部电源的情况下使用编程器的电源对电路板进行编程? 我会首先尝试、以确保设备正确安装在插槽中。 您能否发送您的板的图片、以便我可以验证连接、并且板上没有什么东西看起来很普通?

    此致、

    Malcolm