This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B27:TPS548B27 的 TI PSPICE 模型未提供预期结果。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548B27

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1536077/tps548b27-ti-pspice-model-of-the-tps548b27-not-giving-expected-results

器件型号:TPS548B27


工具/软件:

您好:  

我不确定我是否在正确的论坛上、但现在可以了。

我正在使用 TPS548B27 为和 FPGA 内核提供 10A (1V) 电流。

我需要运行瞬态仿真以确认性能。

我使用 WEBENCH 获取初始设计

我将此设计用作 PSPICE 电路的模板。 我需要使用输入和输出电容器的实际模型运行 PSPICE 仿真。

结果不符合预期。 请参阅以下屏幕截图:  

以下是 PSPICE 中的电路:

我可以发送.opj 和.dsn 文件进行检查。

提前感谢、

Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:  

    请参阅此处的回复:  

    (+) TPS548B27:何时使用内部 VCC 引脚? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我需要 PSPICE 仿真方面的帮助。 我对 TPS548B27 的 PSPICE 模型进行仿真时似乎不起作用。  

    我需要运行瞬态仿真以确认性能。

    我使用 WEBENCH 获取初始设计

    我将此设计用作 PSPICE 电路的模板。 我需要使用输入和输出电容器的实际模型运行 PSPICE 仿真。

    结果不符合预期。 请参阅以下屏幕截图:  

    以下是 PSPICE 中的电路:

    我可以发送.opj 和.dsn 文件进行检查。

    是否有一个使用此模型的示例电路可以进行修改以使电路运行?

    谢谢

    Chuck Sampson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:  

    您可以重新发送图像吗? 它们模糊、我无法读取零部件值。  

    您是否尝试了改用 SIMPLIS 仿真?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要进一步操作、请关闭此线程。  

    此致、

    Ryan