This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:参考设计文件中的 Gerber 数据问题

Guru**** 2927950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1555135/pmp41115-issue-with-gerber-data-in-reference-design-files

器件型号:PMP41115


工具/软件:

我在使用此参考设计提供的 PCB 制造数据时遇到问题。 第 GM12 层上的表中所示的电路板堆叠与第 GM10 层上的设计信息之间存在差异。

 

  • GM12 右上角的表格(下图中以红色显示)所示的电路板层叠意味着层叠为 40.8mil (1.22mm)。
  • 第 GM10 层上的“设计信息“表示厚度为 62mil (1.6mm)、典型值。
  • Altium 设计文件中的 Stackup Manager 指示总厚度为 1.03632mm。

 

堆叠信息是否存在问题?