This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41037:800V 至 48V 直流/直流双向转换器、7kW

Guru**** 2893150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1555110/pmp41037-800v-to-48v-dcdc-bidirectionnal-converter-7kw

器件型号:PMP41037


工具/软件:

您好、

我叫 Samy Francelet、在瑞士的小型电气工程办公室 Digital Logic SA 工作。

一位客户最近联系了我们、他们需要在住宅产品中使用高功率双向 DC/DC 转换器。 需要有一个转换器可以双向将 48V(固定)转换为 500V~800V(动态选择)。 为此、我们希望从参考设计入手、并根据客户的需求对其进行调整(通常通过修改某些组件和 DSP 软件)。 希望我们可以达到 7kW、但 3kW 可以实现。

你有什么事情可能会让我们感兴趣吗?

非常感谢、
/Samy