This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231:包装综合负载/最大承载能力

Guru**** 2928750 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1551863/tps56c231-package-comprehensive-load-maximum-weight-carrying-capacity

器件型号:TPS56C231


工具/软件:

您好、

我目前正在开发一个涉及的设计  TPS56C231LRNNR 和 TPS546D24ARVFR  我需要特定的机械数据才能继续进行散热器安装注意事项。 请提供  最大包装压缩载荷/包装综合载荷规格/最大承载能力  或此器件的任何相关机械应力限制?

此信息对于确保应用中的正确热管理和机械完整性至关重要。 如果有任何相关文档或指南可供参考、敬请分享。

提前感谢

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我目前正在处理此问题、并将回复您。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将很快就会做出反应、内部对此进行研究。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我能够从内部团队获得所请求的信息。 TPS56C231 IC 封装重量最大限制的通用规格将以牛顿 (N) 为单位。

    最大 20 牛顿、持续 10 牛顿。 这是 TPS56C231 IC 的通用规格。

    希望这有助于解决您的问题。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Calan Elaya