This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010949:TIDA-010949 刷写问题

Guru**** 2898460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1554902/tida-010949-tida-010949-flashing-issue

器件型号:TIDA-010949


工具/软件:

我使用 mini USB 电缆使用 CCS v 20.2.0 将代码刷写到 LaunchPad 上。

在未从电路板上移除 USB 电源之前、我会获得正确的 PWM 波形。

之后、我从计算机上卸下电路板、然后重新将电路板插入电源。 但代码无法正常工作(无法获取任何 PWM 输出)。 我是否需要更改此项的任何设置