This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95430:申请 TPS536C7RSLT 的 simpleis 工作台

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53688, CSD95430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1550360/csd95430-request-simplis-bench-with-tps536c7rslt

器件型号:CSD95430
TPS53688 中讨论的其他器件、

工具/软件:

您好:

我收到了一个采用 TPS53688(8-ph 控制器)和 CSD95410 的 simplis 工作台。

在我们的系统中、我们采用 TPS536C7RSLT 的 CSD95430 可支持 10 个 PWM。
TI 的 Nahiyan Muzaffar 提到 CSD9xxx 器件型号是相同的 IP、因此我想请求您的支持以获得  TPS536C7RSLT 的另一个 simplis 工作台。

您能否就此提供支持?

另一个问题是、在设置 simpleis 幻灯片后、我需要调整补偿/反馈来实现稳定性。

您能提供支持吗? 我可以将我的 PDN(包括所有大写字母)共享为.cir 格式。

请告诉我。

谢谢您、