This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:Webench can't simulate bode plot

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547208/lm5157-q1-webench-can-t-simulate-bode-plot

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157

工具/软件:

您好:

我使用 Webench 使用 LM5157 设计升压转换器、但波特图仿真给出了一个错误“仿真失败“。

设计中是否有任何错误?

请参阅下面的设计:

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=9B9FFCC0392A06C9

提前感谢您

Massimilliano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimiliano:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我将就此问题与 Webench 团队进行核实。

    同时、您可以检查波特图、还可以使用快速入门计算器验证您的设计。

    https://www.ti.com/tool/download/SNVR511

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    感谢您的快速答复,计算器的值与 Webench 建议的值大不相同,  

    我应该信任哪种工具? Webench 还是计算器?  

    根据 Webench 估算的值、我得到 29°相位裕度@ Vin=3V、请参阅 filee2e.ti.com/.../LM5157_2D00_58_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_0_5F00_0_5F00_PLUGIN_5F00_1.0.0a3.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Massimiliano Di Ruggiero ,

    我们转载了所报告的问题、并开始了解决进程。 我们将随时向您通报任何重大事态发展。

    谢谢你。  

    此致、  

    Sateesh 是一个 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimilliano:

    我们尝试在 Excel 计算器中复制共享 Webench 设计、以下是我们的观察结果。

    对于报告的情况 VinMin=2.9V ,VinMax=6.8V ,Vout=6.8V Iout=2A 与共享设计相同的所有 BOM 组件,
    ˚观察到的相位裕度为 34.78 μ V

    在此处连接 Webench 设计、复制共享的设计。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    我们根据 Webench 设计针对所报告的条件配置了 Excel 计算器、在 Excel 计算器中、我们观察到 39˚的相位裕度。

    在此处附加报告条件的 Excel 计算器。

    e2e.ti.com/.../Copy-of-LM5157_2D00_58_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_0_5F00_0.xlsx


    您在@ Vin=3V 时共享的 Excel 计算器针对 Iout 配置为 0.4A、Vsupply (typ) 为 3V、如下图所示 、因此我们观察到了不匹配情况。


    根据 Webench 设计将 Iout 更新为 2A、并将 Vsupply (max) 和 VSupply (min) 的平均值 Vsupply (typ) 更新为报告条件下的 4.85V
    我们得到 39˚的相位裕度。

    对于所报告的条件、我们使用 Excel 计算器观察到 Webench 相位裕度处于棒球场范围内。


    如有任何进一步的疑问、请返回我们。

    谢谢。此致、
    Umayal