This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55285EVM:TPS55285EVM 需要 USB2ANY?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55285EVM, USB2ANY, TPS55285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1554034/tps55285evm-usb2any-required-for-tps55285evm

器件型号:TPS55285EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYTPS55285

工具/软件:

运行 TPS55285EVM 是否需要 USB2ANY? 这个 EVM 可以没有它就能工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    感谢您联系我们。  

    通过将 MODE 引脚电阻设置为 24.9k Ω、TPS55285 可在没有 USB2ANY 的情况下启动。 所有寄存器都是默认的且不可更改。 建议使用 USB2ANY 实现更多功能。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Mulin、

    谢谢。

    启动电路板。 但是、我们得到的 Vout 为~2.85V、这是基于 VREF:0.3V、RFB_UP:102,049 欧姆、RFB_BT:11.3k 欧姆合理。

    是否可以 在没有 USB2ANY 的情况下修改 VREF? 我们要根据 EVM 的表 1-2 测试不同的负载:

    ...

    感谢您的支持

    BR、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    没有 USB2ANY 就无法更改 VREF。 可以更改 RFB_BT 来更改目标 Vout。

    此致、

    木林