This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:EVCC 解决方案

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1555823/tida-010239-evcc-solution

器件型号:TIDA-010239


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

目前我正在寻找 EVCC 解决方案、 要求如下所示:

  • ISO15118/IEC61851/DIN70121 支持、这意味着一个电力线通信收发器 (PLC)、控制引导和接近引导电路
  • 用于与电子控制单元通信的 CAN 接口
  • RS232、用于对 EVCC 控制器进行监测和控制
  • 热管理,我假设监控充电插头内的触点的温度。
  • 具有 12V 输入的电源
  • 拔块锁定控制

我知道相关参考设计正在进行、您能与我分享一些相关文档吗?

此致、

插孔